DUG_PowerTag-E_WH-09

Het apparaat koppelen met een energieopslagsysteem (EOS)

Als u de PowerTag geïnstalleerd hebt op zonne-energie of zonne-energie en batterij of batterij, volg de procedure vanaf stap 1 tot stap 10 en ga dan verder volgens uw EOS dat bij u thuis geïnstalleerd is:
OPMERKING: Het energieopslagsysteem (EOS) is alleen van toepassing in Duitsland en Spanje.
  1. In het Start-scherm, tik op .

  2. Tik op Apparaten > >  Energie.

  3. Selecteer PowerTag-energie.

    SUGGESTIE: U kunt ook navigeren door te tikken op Controle > > Energie > PowerTag-energie.

  4. De pagina Apparaat detecteren zal een minuut zoeken om de beschikbare PowerTags weer te geven.

  5. Als er meer dan één apparaat beschikbaar is, selecteer er dan één van.

  6. Op de pagina Apparaatconfiguratie, tik op Identificeer om de hoofd-PowerTag te herkennen.

    Er wordt een meldingsvenster weergegeven en de status-LED op de PowerTag knippert snel groen.

  7. Tik op OK in het meldingsvenster wanneer u klaar bent met het identificeren van de PowerTag.

  8. Tik op om een label aan de PowerTag toe te wijzen.

  9. De lijst met labels verschijnt op de pagina Type.

  10. Selecteer een labeltype op basis van een van de volgende EOS geïnstalleerd in uw huis (A).

    • Zonne-energie

    • Zonne-energie en batterij

    • Batterij

Zonne-energie

  1. Selecteer een label type(Zonne-energie).

  2. Tik op (B), voer een naam in.

    De stroomrichting wordt automatisch ingeschakeld.

  3. Tik op (C) en selecteer een van de opties op basis van uw vereisten:

    • Ja, ik verkoop alles

    • Ja, ik verkoop er een deel van

    • Nee

  4. Als u de optie ‘Ja, ik verkoop alles’ hebt geselecteerd en de stroomrichting is van Huis naar Zonnepanelen.

    • Schakel de wisselknop Omgekeerde richting in.

  5. Als u de optie ‘Ja, ik verkoop er een deel van’ hebt geselecteerd.

    • Schakel de hoofdvoeding uit.

    • Als de stroomrichting van Huis naar Zonnepanelen is. Schakel de wisselknop Omgekeerde richting in.

    • Schakel de hoofdvoeding in.

  6. Als u de optie ‘Nee’ hebt geselecteerd, is de stroomrichting van Zonnepanelen naar Huis. Schakel de wisselknop Omgekeerde richting in als de stroomrichting niet correct is.

  7. Tik op Opslaan > Klaar.

  8. U krijgt een melding om het tarief in te voeren, nadat de PowerTag in gebruik is genomen, zie Tarief instellenTarief instellen.

    OPMERKING: Als u uw tarief al hebt geconfigureerd, dan wordt u naar het Startscherm geleid om de status van het apparaat te bekijken.

Zonne-energie en batterij

Als u de PowerTag op batterij en zonne-energie hebt geïnstalleerd, gaat de stroom van huis naar batterij (als de batterij wordt opgeladen via het elektriciteitsnet) of van batterij naar huis (als de batterij stroom levert aan het huis). Het is noodzakelijk om de juiste stroomrichting te configureren, anders kan de PowerTag de stroomrichting verkeerd meten.

  1. Selecteer een labeltype (zonne-energie en batterij).

    De stroomrichting wordt automatisch ingeschakeld (D).

  2. Tik op (B) en voer een naam in.

  3. Tik op (C) en selecteer een van de opties op basis van uw vereisten:

    • Ja, ik verkoop alles

    • Ja, ik verkoop er een deel van

    • Nee

  4. Als u de optie ‘Ja, ik verkoop alles’ hebt geselecteerd en de stroomrichting is van Huis naar Batterij.

    • Schakel de wisselknop Omgekeerde richting in.

  5. Als u de optie ‘Ja, ik verkoop er een deel van’ hebt geselecteerd.

    • Schakel de hoofdvoeding uit.

    • Als de stroomrichting van Huis naar Batterij is. Schakel de wisselknop Omgekeerde richting in.

    • Schakel de hoofdvoeding in.

    Het inschakelen van de Omgekeerde richting zorgt ervoor dat de stroomrichting correct is.

  6. Als u de optie ‘Nee’ hebt geselecteerd, gaat de stroomrichting van Batterij naar Huis. Schakel de wisselknop Omgekeerde richting in als de stroomrichting niet correct is.

  7. Tik op Opslaan > Klaar.

  8. U krijgt een melding om het tarief in te voeren, nadat de PowerTag in gebruik is genomen, zie Tarief instellenTarief instellen.

    OPMERKING: Als u uw tarief al hebt geconfigureerd, dan wordt u naar het Startscherm geleid om de status van het apparaat te bekijken.

Batterij

  1. Selecteer een labeltype (Batterij).

    De stroomrichting wordt automatisch ingeschakeld (B).

  2. Tik op (C), voer een naam in.

  3. Schakel de hoofdvoeding uit en schakel met de wisselknop de Omgekeerde richting (D) in, indien niet aan de volgende voorwaarde is voldaan:

    • Als de batterij energie levert, is de stroomrichting van Batterij naar Huis.

    • Als de batterij vanuit Huis wordt opgeladen, is de stroomrichting vanHuis naar Batterij.

    Het inschakelen van de Omgekeerde richting zorgt ervoor dat de stroomrichting correct is.

  4. Tik op Opslaan > Klaar.

  5. Schakel de hoofdvoeding in.

  6. U krijgt een melding om het tarief in te voeren, nadat de PowerTag in gebruik is genomen, zie Tarief instellen.

    OPMERKING: Als u uw tarief al hebt geconfigureerd, dan wordt u naar het Startscherm geleid om de status van het apparaat te bekijken.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?