Hauptgerät mit der Netz-Solaranlage koppeln
Wenn Sie den PowerTag in einer bestehenden Netz-Solaranlage installiert haben, fließt der Strom in eine der folgenden Richtungen:
-
Netz zu Haus: Import
(Haus verbraucht Netzstrom) -
Haus zu Netz: Export
(Überschüssiger Solarstrom wird in das Netz eingespeist)
Die Stromrichtung muss korrekt konfiguriert werden. Andernfalls misst der PowerTag die Stromrichtung möglicherweise falsch - Netz zu Haus als Export und Haus zu Netz als Import.
- Tippen Sie auf der Seite Übersicht auf .
- Tippen Sie auf Geräte > > Energie.
- Wählen Sie PowerTag aus.
- Auf der Seite Geräteerkennung wird eine Minute lang nach dem verfügbaren PowerTag gesucht.
- Wenn mehr als ein Gerät verfügbar ist, wählen Sie eines aus.
- Tippen Sie auf der Seite Gerätekonfiguration auf Identifizieren, um den Haupt-PowerTag
zu erkennen.Ein Benachrichtigungsfenster öffnet sich und die Status-LED am PowerTag blinkt schnell grün.
- Tippen Sie im Benachrichtigungsfenster auf OK, wenn Sie die Identifizierung des PowerTags abgeschlossen haben.
- Tippen Sie auf , um dem PowerTag eine Kennzeichnung
zuzuweisen.Die Kennzeichnungsliste wird auf der Seite Typ angezeigt.
- Wählen Sie einen Kennzeichnungstyp (Netz) aus und
tippen Sie auf Speichern.HINWEIS: Es wird empfohlen, den Netztyp für den Haupt-PowerTag auszuwählen.Wenn der Netztyp ausgewählt ist, wird standardmäßig der Name als Haupteinkommensbezieher zugewiesen.
- Tippen Sie auf (A) und wählen Sie Ja, wenn Sie Solarmodule installiert haben.Die Stromrichtung wird automatisch aktiviert.
- Tippen Sie auf (B) und wählen Sie eine
der Optionen entsprechend Ihren Anforderungen aus:
- Ja, ich verkaufe alles: (Netzgekoppelte Solaranlage) Verbunden mit dem Netz (Hauptversorgung) des Hauses. Die gesamte erzeugte Energie wird in das Netz eingespeist.
- Ja, ich verkaufe einen Teil davon: (Netz-Solaranlage) Verbunden mit dem Netz (Hauptversorgung) des Hauses. Wenn die Anlage mehr Energie erzeugt als verbraucht wird, wird die überschüssige Energie in das Netz eingespeist.
- Nein: (Insel-Solaranlage) Funktioniert unabhängig und ist nicht mit dem Netz verbunden, sondern verfügt über Batterien, die Solarstrom speichern können, der vom System erzeugt wird.
- Stellen Sie das Netz-/Vertragslimit (C) ein.HINWEIS: Das Netz-/Vertragslimit ist die maximal zulässige Netzleistung in Ihrem Vertrag. Sie trägt dazu bei, eine Stromauslösung zu verhindern, indem Lasten abgeschaltet werden, um den Stromverbrauch unter einem definierten Grenzwert zu halten. Standardmäßig wird die Netzgrenze in kVA gemessen.
Wählen Sie Ihre Netzgrenze (kVA/A/kW) aus dem Dropdown-Menü aus, tippen Sie dann auf und geben Sie einen Wert über die Wähltastatur entsprechend Ihrem Land ein. Die folgende Tabelle enthält die Standardwerte im Bereich:
Land
Standardwert
Bereich
Frankreich
36 kVA
1-42 kVA
Deutschland
60 A
15-160 A
Spanien
15 kW
1-42 kW
Belgien
40 A
15-160 A
Schweden
20 A
16-63 A
Dänemark
25 A
25-35 A
WICHTIG: Sie können keinen Wert eingeben, der größer oder kleiner als der angegebene Bereich ist. - Wenn Sie die Option Ja, ich verkaufe alles und die
Stromrichtung als Netz zu Haus ausgewählt haben.
- Aktivieren Sie den Schalter Umgekehrte Richtung.
- Wenn Sie die Option Ja, ich verkaufe einen Teil davon ausgewählt haben.
- Schalten Sie den Solarleistungsschalter aus.
Wenn die Stromrichtung von Haus zu Netz ist. - Aktivieren Sie den Schalter Umgekehrte Richtung.
- Schalten Sie den Solarleistungsschalter ein.
- Schalten Sie den Solarleistungsschalter aus.
- Wenn Sie die Option als Nein ausgewählt haben, ist die Stromrichtung Netz zu Haus. Aktivieren Sie den Schalter Umgekehrte Richtung, wenn die Stromrichtung nicht korrekt ist.
- Tippen Sie auf Speichern.
- Sie werden aufgefordert, den Tarif einzugeben, nachdem
der PowerTag in Betrieb genommen wurde. Siehe Tarif einstellen. HINWEIS:
-
Wenn Sie Ihren Tarif bereits konfiguriert haben, werden Sie zur Seite Übersicht weitergeleitet, um den Status des Geräts zu sehen.
-
Wenn der PowerTag vor der Installation einer Netz-Solaranlage installiert wird, siehe Erweiterte Einstellungen.
-
Wenn Sie Ihren PowerTag als Solar oder Solar/Batterie (Kombi) konfiguriert haben, ist das Feld (A) Haben Sie Sonnenkollektoren? deaktiviert. Siehe Gerät mit ESS koppeln.
-