DUG_PowerTag-E_WH-09

Emparelhar o dispositivo principal com um sistema solar ligado à rede

NOTA: O sistema não suporta 2 cadeias solares e a adição de 2 PTE solares não é possível. Se pretender adicionar outro solar ao sistema, terá de retirar primeiro o solar existente e, em seguida, adicione o novo solar.

Se tiver instalado o PowerTag com um sistema solar ligado à rede existente, o fluxo de energia será em qualquer uma das seguintes direções:

  • Rede para casa: Importação

    (Consumo de energia da casa a partir da rede)
  • Casa para rede: Exportação

    (Excesso de energia da produção solar conduzida para a rede)

É necessário configurar a direção da energia correta, caso contrário o PowerTag poderá medir a direção da energia de forma incorreta - (Rede para Casa como exportação ) e (Casa para Rede como importação).

  1. No ecrã inicial, toque em .
  2. Toque em Dispositivos >  >  Energia.
  3. Selecione PowerTag Energy.
    SUGESTÃO: Também pode navegar tocando em Controlo > > Energia > PowerTag Energy.
  4. A página Procurar dispositivos procurará durante um minuto para apresentar o PowerTag disponível.
  5. Se houver mais do que um dispositivo disponível, selecione um deles.
  6. Na página Configuração do dispositivo, toque em Identificar para reconhecer o PowerTag principal.
    É exibida uma janela de notificação e o LED de estado pisca rapidamente a verde no PowerTag.
  7. Toque em OK na janela de notificação quando tiver concluído a identificação do PowerTag.
  8. Toque em para atribuir uma etiqueta ao PowerTag.
    A lista de etiquetas aparece na página Tipo.
  9. Selecione um tipo de etiqueta (Rede) e toque em Guardar.
    NOTA: Recomenda-se que selecione o tipo de Rede para representar o PowerTag principal.
    Uma vez selecionado o tipo de Rede, o Nome é atribuído por predefinição como Interruptor principal.
  10. Toque em (A) e selecione Sim se tiver instalado painéis solares.
    A direção da energia será ativada automaticamente.
  11. Toque em (B) e selecione qualquer uma das opções com base nos seus requisitos:
    • Sim, vendo tudo: (Sistema solar unido à rede) Ligado à rede (alimentação principal) da casa. Toda a energia produzida é conduzida para a rede.
    • Sim, vendo uma parte: (Sistema solar ligado à rede) Ligado à rede (alimentação principal) da casa. Se o sistema produzir mais energia do que a utilizada, a energia excedente é conduzida para a rede.
    • Não: (Sistema solar fora da rede) Funciona de forma independente e não está ligado à rede, mas tem baterias que podem armazenar a energia solar gerada pelo sistema.
  12. Defina o Limite da rede Limite da rede/Tamanho da entrada principal (C).
    NOTA: O limite da rede é a energia máxima permitida na rede do seu contrato. Ajudará a evitar disparos de energia, desligando as cargas de modo a manter o consumo de energia abaixo de um limite definido. Por predefinição, o limite da rede é definido para medir em kVA.

    Selecione o seu limite da rede (kVA/A/kW) (C) no menu pendente e, em seguida, toque em e introduza um valor, utilizando o teclado numérico de acordo com o seu país. A tabela seguinte apresenta os valores predefinidos dentro do intervalo:

    País

    Valor predefinido

    Intervalo

    França

    36 kVA

    1–42 kVA

    Alemanha

    60 A

    15–160 A

    Espanha

    15 kW

    1–42 kW

    Bélgica

    40 A

    15–160 A

    Suécia

    20 A

    16–63 A

    Dinamarca

    25 A

    25–35 A

    IMPORTANTE: Não é possível introduzir um valor superior ou inferior ao intervalo especificado.
    NOTA: O Limite da rede/Tamanho da entrada principal refere-se ao tamanho em amperes do comutador principal que protege o quadro elétrico. Por predefinição, é definido a 63 A no Wiser Home. Pode ser definido entre 15 A e 160 A, conforme necessário.
    IMPORTANTE: Não é possível introduzir um valor superior ou inferior ao intervalo especificado.
  13. Se tiver selecionado a opção Sim, vendo tudo e a direção da energia for da Rede para a Casa.
    1. Ative o botão ativar/desativar Inverter direção.
  14. Se tiver selecionado a opção Sim, vendo uma parte.
    1. Desligue o disjuntor solar.
      Se a direção da energia for da Casa para a Rede.
    2. Ative o botão ativar/desativar Inverter direção.
    3. Ligue o disjuntor solar.
      IMPORTANTE: Ativar Inverter direção assegura que a direção da energia está correta.
  15. Se tiver selecionado a opção Não, a direção da energia é da Rede para a Casa. Ative o botão ativar/desativar Inverter direção se a direção da energia estiver incorreta.
  16. Toque em Guardar.
  17. Será notificado para introduzir a tarifa após o PowerTag ser colocado em funcionamento, consulte Definir tarifaDefinir tarifa.
    NOTA:
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?