DUG_PowerTag-E_WH-07

Parkoppla huvudenheten med ett elnätsanslutet solenergisystem

OBS: Systemet har inte stöd för 2 solsträngar och det är inte möjligt att lägga till 2 solenergi-PTE:er. Om du vill lägga till ytterligare solanläggning till systemet tar du först bort den befintliga solanläggning och lägger sedan till den nya solenergin.

Om du har installerat PowerTag med ett befintligt solenergisystem i elnätet skulle kraftflödet vara i någon av följande riktningar:

  • Nät till hemmet: Importera

    (Ström från elnätet som förbrukas hemma)
  • Hem till nät: Exportera

    (Överskottsström från produktion av solenergi till elnätet)

Du måste konfigurera rätt strömriktning, annars kan PowerTag mäta strömriktningen felaktigt – (Nät till Hem som export) och (Hem till Nät som import).

  1. På sidan Hem trycker du på .
  2. Tryck på Enheter >  >  Energi.
  3. Välj PowerTag Energi.
  4. Sidan Enhetssökning söker efter i minut för att visa tillgängliga PowerTags.
  5. Om det finns mer än en enhet tillgänglig väljer du en av dem.
  6. På sidan Enhetskonfiguration trycker du på Identifiera för att upptäcka den primära PowerTag.
    Ett aviseringsfönster visas och statuslampan blinkar snabbt i grönt på PowerTag.
  7. Tryck OK i aviseringsfönstret när du har slutfört identifieringen av PowerTag.
  8. Tryck på för att tilldela en etikett till PowerTag.
    Etikettlistan visas på sidan Typ.
  9. Välj en etikettyp (Nät) och tryck på Spara.
    OBS: Det rekommenderas att du väljer typ av Nät för den primära PowerTag.
    När du väljer typ av Nät tilldelas som standard Namn som Inkommande matning.
  10. Tryck på (A) och välj Ja om du har installerat solpaneler.
    Strömriktningen aktiveras automatiskt.
  11. Tryck på (B) och välj något av alternativen baserat på dina krav:
    • Ja, jag säljer allt: (Nätanslutet solenergisystem) Anslutet till husets elnät (huvudförsörjning). All producerad energi matas in i elnätet.
    • Ja, jag säljer en del av det: (Elnätsanslutet solenergisystem) Anslutet till husets elnät (huvudförsörjning). Om systemet producerar mer energi än vad som används matas överskottsenergin in i elnätet.
    • Nej: (Solenergisystem utanför elnätet) Fungerar oberoende och är inte anslutet till elnätet, men har batterier som kan lagra solkraft som genereras av systemet.
  12. Ställ in Huvudsäkring (C).
    OBS: Huvudsäkringen är den högsta tillåtna effekten på nätet enligt ditt kontrakt. Detta hjälper till att förhindra utlösning genom att stänga av laster för att hålla energiförbrukningen under en definierad gräns. Som standard är huvudsäkringen inställda på att mäta i kVA.

    Välj din huvudsäkring (kVA/A/kW) i rullgardinsmenyn och tryck sedan på och ange ett värde med knappsatsen enligt ditt land. I följande tabell visas standardvärdena inom området:

    Land

    Standardvärde

    Område

    Frankrike

    36 kVA

    1–42 kVA

    Tyskland

    60 A

    15–160 A

    Spanien

    15 kW

    1–42 kW

    Belgien

    40 A

    15–160 A

    Sverige

    20 A

    16–63 A

    Danmark

    25 A

    25–35 A

    VIKTIG: Du kan inte ange ett värde som är större eller mindre än det angivna området.
  13. Om du har valt alternativet Ja, jag säljer allt och strömriktningen är från Nät till Hem.
    1. Aktivera växlingsreglaget Omvänd riktning.
  14. Om du har valt alternativet Ja, jag säljer en del av det.
    1. Stäng av solkretsbrytaren.
      Om strömriktningen är från Hem till Nät.
    2. Aktivera växlingsreglaget Omvänd riktning.
    3. Slå på solkretsbrytaren.
      VIKTIG: Aktivera Omvänd riktning för att säkerställa att strömriktningen är rätt.
  15. Om du har valt alternativet Nej är strömriktningen från Nät till Hem. Aktivera växlingsreglaget Omvänd riktning, om strömriktningen är felaktig.
  16. Tryck på Spara.
  17. Du kommer att uppmanas att ange tariffen efter att PowerTag har tagits i drift, se Ange tariff.
    OBS:
    • Om du redan har konfigurerat din tariff kommer du att hänvisas till sidan Hem för att visa status för enheten.

    • Om PowerTag installeras före ett elnätsanslutet solenergisystem går du till Avancerade inställningar.

    • Om du har konfigurerat din PowerTag som solenergi eller solenergi/batteri (kombination) inaktiveras fältet (A) Har du solpaneler?. Se Parkoppla enheten med ESS.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?