DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-07

Schalter

Mit der Wiser Home App können Sie den 1fach Schalter umbenennen, bearbeiten, identifizieren und aus dem System löschen oder ihm einen neuen Ort zuweisen.
HINWEIS: Die Konfiguration eines 2fach Schalters erfolgt analog zur Konfiguration eines 1fach Schalters.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Leuchten > 1fach, um zum Bildschirm Gerätedetails zu gelangen.

    A

    Gerätename: Tippen Sie zum Ändern des Gerätenamens.

    B

    Platzierung: Antippen, um das Gerät einem beliebigen Raum zuzuweisen (z. B. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche usw.). Weitere Informationen zum Festlegen der Platzierung finden Sie unter Einstellen der Geräteplatzierung.

    C

    Verhalten der LED-Anzeige: Tippen, um das Verhalten der LED-Anzeige des Geräts nach Ihren Wünschen einzustellen. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Optionen finden Sie unter Verhalten der LED-Anzeige einrichten.

    D

    Identifizieren: Tippen, um das Gerät zu identifizieren.

    HINWEIS:
    • Die LED des 1fach Schalters blinkt nun, sodass Sie das Gerät bestimmen können. Auch angeschlossene Lasten werden ein- bzw. ausgeschaltet.

    • Die 1fach Schalter-LED blinkt so lange, bis Sie auf OK tippen.

    E

    Löschen: Tippen, um das Gerät aus dem System zu entfernen.

    F

    ZigBee-Signalstärkeanzeige: ZigBee-Signalstärkeanzeige, die die aktuelle Signalstärke des Geräts anzeigt.

    • Gutes Signal (zwischen 0 und -54 dBm)

    • Normales Signal (zwischen -54 und -79 dBm)

    • Schlechtes Signal (<-79 dBm)

    • Kein Signal (Gerät ist offline)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?