Regulador
A |
Nombre del dispositivo: Pulse para cambiar el nombre del dispositivo. |
B |
Localización: Pulse para asignar el regulador a cualquier habitación (como sala de estar, dormitorio, cocina, etc.). Consulte Ajuste de la ubicación del dispositivo para obtener más detalles sobre cómo establecer la localización. |
C |
Modo RL-LED: Puede activar el modo RL-LED si el regulador simple está conectado a una lámpara LED. Se recomienda utilizar este modo cuando se produce un parpadeo de la bombilla. Verifique las especificaciones del fabricante de la lámpara y la potencia reducida del regulador. |
D |
Comportamiento del indicador LED: Pulse para configurar el comportamiento del indicador LED del regulador según su preferencia. Consulte Configuración del comportamiento del indicador LED para obtener información detallada sobre cada opción. |
E |
Comportamiento de encendido: Pulse para establecer el nivel de brillo predeterminado del regulador cuando está encendido. Consulte Configuración del comportamiento de encendido para obtener información detallada sobre cada opción. |
F |
Brillo mínimo y Brillo máximo: Esta configuración le permite establecer límites en el
brillo máximo y mínimo de la carga conectada. Esto se realiza
para evitar el parpadeo y el apagado del LED. |
G |
Identificar: Pulse para identificar el dispositivo. NOTA:
|
H |
Eliminar: Pulse para eliminar el dispositivo del sistema. |
J |
Indicador Zigbee de potencia de señal: El indicador de la potencia de señal Zigbee que muestra la potencia de señal actual del dispositivo. |