DUG_Water Leakage Sensor_WH-02

Gerät entfernen

Mit der Wiser Home App können Sie den Sensor aus dem Wiser-System entfernen.
So entfernen Sie den Sensor:
  1. Tippen Sie in der Übersicht auf .
  2. Abzweig Geräte > Wassersensor > Löschen (A)
    VORSCHLAG: Darüber hinaus können Sie den Sensor aus dem Wiser-System entfernen, indem Sie auf der Seite „Zuhause“ auf Wassersensor > Geräteeinstellungen > Löschen (A) tippen.
  3. Lesen Sie die Bestätigungsmeldung und tippen Sie auf OK, um den Sensor im nächsten Bildschirm aus dem Wiser-System zu entfernen.
    HINWEIS:
    • Durch Entfernen des Sensors wird der Sensor zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen blinkt die LED orange und zeigt an, dass der Sensor bereit für die Kopplung ist.

    • Wenn beim Koppeln oder Zurücksetzen des Sensors ein Problem auftritt, siehe Gerät zurücksetzen

      .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?