DUG_Rauchmelder DC_WH-03

Gerät entfernen

Mit der Wiser Home App können Sie das Gerät aus dem Wiser-System entfernen.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Rauchmelder > Löschen (A).
  3. Tippen Sie zur Bestätigung auf OK.
    HINWEIS:
    • Durch Entfernen des Geräts setzen Sie das Gerät zurück. Das Gerät blinkt beim Zurücksetzen gelb, was anzeigt, dass es jetzt für die Kopplung bereit ist.

    • Wenn beim Zurücksetzen nach wie vor ein Problem auftritt, finden Sie weitere Informationen unter Gerät zurücksetzen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?