DUG_détecteur de fumée DC_WH-03

Suppression de l’appareil

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez supprimer l’appareil du système Wiser.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Appareils > Détecteur de fumée > Supprimer (A).
  3. Appuyez sur OK pour confirmer.
    NOTE:
    • En supprimant l’appareil, vous réinitialisez celui-ci. L’appareil clignote en orange lors de la réinitialisation, indiquant qu’il est maintenant prêt à être appairé.

    • Si vous rencontrez toujours un problème avec la réinitialisation, consultez la section Réinitialisation de l’appareil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?