DUG_PowerTag-E_WH-09

Omdøbning af enheden

Ved hjælp af Wiser Home-appen kan du omdøbe din PowerTag, så du nemt kan identificere den.
BEMÆRK: Du kan kun omdøbe for ekstra-PowerTags, der er installeret for belastninger.
Sådan omdøbes enheden:
  1. Tryk på på skærmen Hjem.
  2. Tryk på Enheder > Energy, og vælg en PowerTag på listen.
  3. Tryk på (A), og vælg en etikettype efter eget valg, og tryk på Gem.
  4. Tryk på (B), indtast et nyt navn.
    Indstillingerne gemmes automatisk.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?