DUG_Unica SSO_WH-09

Réinitialisation de l’appareil

Vous pouvez rétablir manuellement les réglages d’usine par défaut de la prise.

Appuyez brièvement 3fois (<0,5s) sur le bouton-poussoir, puis appuyez une fois (>10s) sur le bouton-poussoir. La LED clignote en rouge au bout de 10s, puis relâchez le bouton-poussoir.

Une fois la réinitialisation réussie, la LED cesse de clignoter. Ensuite, l’appareil redémarre et clignote en vert pendant quelques secondes.

NOTE:
  • Toutes les données de configuration, données d’utilisateur et données du réseau sont supprimées.

  • Après la réinitialisation, la LED devient orange, indiquant que la prise est prête pour l’appairage.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?