DUG_Detector de humo inalámbrico DC_WH-03

Restablecimiento manual del dispositivo

Pulse brevemente (<0,5 s) el botón de Configuración/Restablecimiento tres veces y, a continuación, manténgalo pulsado una vez durante >10 s para restablecer el dispositivo al modo predeterminado de fábrica.

IMPORTANTE: Se eliminan todos los datos de configuración, datos de usuario y datos de red.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?