Programaciones horarias
- Ejemplo 1:
Evento 1: ajustar la calefacción a 19 °C a las 6:30.
Evento 2: ajustar la calefacción a 15 °C a las 8:30.Resultado: esta acción mantiene la temperatura a 19 °C de 6:30 a 8:30, y a las 8.30, cambia a 15 °C.
- Ejemplo 2:
Evento 1: ajustar la luz de la cocina en 'ON' a las 19:00.
Evento 2: ajustar la luz de la cocina en 'OFF' a las 23:00.Resultado: esta acción mantiene la luz de la cocina encendida de 19:00 a 23:00, y a las 23:00, la luz de la cocina se apaga.
Las programaciones horarias se crean y editan en la pantalla Automatización (A)
Toque una programación horaria para navegar a los detalles de la programación horaria.
Detalles de la programación horaria:
A |
Tipo de dispositivo Solo se puede ajustar una programación horaria para un tipo de dispositivo específico. |
B |
Nombre de la programación horaria |
C |
Dispositivos a los que se aplica la programación horaria |
D |
Lista de eventos Los eventos de la programación horaria se enumeran aquí, ordenados por día de la semana. Las barras ofrecen una visión general del estado del dispositivo durante un evento (por ejemplo, barra verde completa cuando la persiana está completamente abierta). La hora del evento se muestra junto a la barra. Un icono muestra si la hora se establece automáticamente en función del amanecer o el atardecer en la localización de su hogar. |