SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-05

Control del clima

El control del clima implica la gestión de la conducta de los dispositivos de climatización dentro del sistema de Wiser. Para crear un control del clima, los dispositivos de climatización deben estar asignados a una habitación.

Control del clima de nivel de sistema:

  • Si un sistema de calefacción de un solo Wiser, como UFH, es compatible con una fuente de calor centralizada con base de agua (una caldera o bomba de calor), entonces esa fuente única puede ser de calefacción o refrigeración, pero no ambas.

  • Las habitaciones que tienen su fuente en la fuente única de calor y no pueden refrigerar (por ejemplo, habitaciones basadas en radiadores), no funcionarán durante el período de refrigeración. Por ejemplo, cuando el sistema se encuentra en modo refrigeración en una habitación sin refrigeración:

    • El termostato de radiador no realizará un Boost y mostrará el mismo estado que en el modo de bloqueo parental.

    • El termostato de habitación se activará usando cualquiera de las 3 teclas  (+, -, O), pero las pulsaciones posteriores de botones no cambiarán el punto de ajuste.

  • El agua caliente doméstica generalmente está fuera del alcance de la refrigeración. Esto significa que durante el modo refrigeración, cualquier control de agua caliente funcionará normalmente (puede contar con un suministro alternativo, por ejemplo, eléctrico)

  • Las habitaciones que no tienen una fuente central de calor (por ejemplo, las habitaciones de calefacción eléctrica) continuarán funcionando normalmente en el modo de calefacción cuando el modo refrigeración esté activado.

  • Cuando haya varios dispositivos de suelo radiante, cada uno con una entrada de interruptor de calor/frío, solo uno de ellos deberá indicar que se está refrigerando todo el sistema para ponerlo en modo refrigeración

NOTA: Consulte la Guía del usuario del dispositivo empleado para obtener información más detallada sobre las características de control del clima de un dispositivo específico.Lista de dispositivos Wiser proporciona los enlaces a la Guía del usuario del dispositivo para cada dispositivo.

Control del clima de nivel de habitación:

Cuando se asigna un dispositivo de climatización a una habitación, se crea un clima único que incluye todos los dispositivos de climatización asignados a esa habitación.

El control del clima parece y funciona como un control del dispositivo. Puede controlar el control del clima directamente desde la pantalla de inicio y asignarlo a momentos o programaciones horarias.

  • Todos los dispositivos de climatización asignados a una habitación se combinarán como un solo control del clima.

  • No se puede asignar un nombre al control del clima a diferencia de otros dispositivos, pero tomará el nombre de la habitación.

  • Los dispositivos de climatización individuales no se pueden asignar a una programación horaria o un momento. En cambio, el control del clima aparecerá en las listas pertinentes.

  • El manejo manual de un único dispositivo del control del clima (por ejemplo, uno de los tres termostatos de radiador) enviará un comando al control del clima, que afectará a todos los dispositivos asignados. (Los tres termostatos de radiador se abrirán/cerrarán de acuerdo con el comando).

  • Los dispositivos individuales pueden bloquearse contra el funcionamiento manual.

  • Para eliminar un dispositivo de climatización del control del clima, elimine el dispositivo de climatización de la habitación.


Control del clima:

A

Modo de potenciación

B

Temperatura objetivo

C

Icono de estado

Icono de calefacción:

Icono de refrigeración:

D

Temperatura medida en la habitación

E Control deslizante para ajustar la temperatura objetivo
F

Si el control del clima está asignado a una Programación horaria, puede elegir si el control del clima debe seguir la programación horaria.

G

Le permite editar una Programación horaria existente.

SUGERENCIA: Si el control del clima está asignado a una programación horaria, la opción Crear o asignar una programación horaria estará disponible.
H

Navegue a los Detalles de la habitación de la habitación a la que está asignada el control del clima.

Configuración de un control del clima

Al configurar su control del clima, asegúrese de tener en cuenta la siguiente información.

Control de calefacción:

  • Si su hogar utiliza un actuador 16 A para control de temperatura Wiser, debe añadir un termostato de habitación Wiser o un sensor de temperatura/humedad Wiser a la habitación en cuestión.

  • Si su hogar utiliza un módulo de conexiones para calefacción por suelo radiante, debe añadir un termostato de habitación Wiser, un sensor de temperatura/humedad Wiser, un termostato empotrado Wiser 2 A a la habitación en cuestión.

  • Si ha asignado más de dos termostatos de radiador a una habitación, se recomienda asignar también un termostato de habitación Wiser, un sensor de temperatura/humedad Wiser, un termostato empotrado Wiser 2 A a la habitación en cuestión.

  • Asigne únicamente un termostato de habitación a cualquier control del clima.

Control de refrigeración:

  • Si su hogar utiliza un módulo de conexiones para calefacción por suelo radiante, debe añadir un termostato de habitación Wiser, un sensor de temperatura/humedad Wiser, un termostato empotrado Wiser 2 A a la habitación en cuestión.

  • Cuando se activa el modo refrigeración en un termostato empotrado Wiser 2 A, o en el suelo radiante, todos los dispositivos cambian al modo refrigeración. Por lo tanto, si el termostato empotrado Wiser 2 A está en modo refrigeración, el suelo radiante entra en modo refrigeración incluso si su entrada de refrigeración no está habilitada. Consulte la Guía del usuario del dispositivo para el dispositivo en cuestión para más información. Lista de dispositivos Wiser proporciona los enlaces a la Guía del usuario del dispositivo de cada dispositivo.

  • El punto de consigna de temperatura de suelo radiante es de entre 18 °C y 30 °C.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?