System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 10

Einstellungen des Startbildschirms

Die Wiser-Home-App bietet Optionen zur Anpassung des Startbildschirms.

Suchen Sie im Einstellungsmenü nach den Optionen des Startbildschirms.

Verfügbare Optionen:

Einstellung

EIN

AUS

Momente

Die Liste der verfügbaren Momente wird im oberen Teil des Startbildschirms angezeigt.

Die Momente werden nicht auf dem Startbildschirm angezeigt.

Wetterdaten

Die Wetterinformationen werden oben auf dem Startbildschirm angezeigt.

Die Wetterinformationen werden nicht auf dem Startbildschirm angezeigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?