Configuration du système Wiser
Les chapitres suivants vous guident tout au long de la
configuration initiale de votre système Wiser.
- Configuration système requisePour un système Wiser, vous avez besoin des appareils et conditions suivants, au minimum.
- Prise en charge des appareils alimentés par batteriePar défaut, un système équipé d'un concentrateur peut prendre en charge jusqu'à 20 appareils alimentés par batterie, tels que les capteurs. Les systèmes qui incluent également des appareils alimentés par le réseau peuvent prendre en chargedes dispositifs supplémentaires alimentés par batterie.
- Limites du système WiserLors de la mise en service d'un système Wiser, il est important de comprendre les limites du système, telles que le nombre maximum d'appareils pris en charge.
- Sélection de l’emplacement de montageLa passerelle est le contrôleur du système et doit se trouver à portée de tous les appareils pour que le système fonctionne correctement.
- Application Wiser HomeUtilisez l’application Wiser Home pour configurer le système Wiser, commander les appareils Wiser et recevoir des notifications.