SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-05

Principios de la ciberseguridad

Esta guía de protección del sistema puede ayudarle a seguir las mejores prácticas para mejorar la seguridad de su sistema.

Contraseñas

  • Las contraseñas deberían incluir mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.

  • La contraseña debe tener 10 caracteres como mínimo.

  • La contraseña no debe encontrarse fácilmente en el diccionario y es preferible utilizar una frase.

  • Las contraseñas deberían cambiarse frecuentemente, como mínimo una vez al año.

  • La contraseña Admin por defecto debe cambiarse inmediatamente tras la primera recepción y tras un restablecimiento a los valores de fábrica.

  • No reutilice nunca contraseñas.

  • Tras el primer inicio de sesión, cambie la contraseña por defecto para el acceso local.

Red

  • Los dispositivos de IoT solo deben conectarse a su red interna personal del hogar.

  • Los dispositivos de IoT solo deben hacerse directamente accesibles desde Internet. Asegúrese de que NO utiliza un enrutamiento de puerto para acceder a un dispositivo de IoT desde una conexión a Internet pública.

  • El dispositivo de IoT debe encontrarse en su propio segmento de red. Si su router es compatible con VLAN u otra forma de segmentación de red, el dispositivo de IoT debe encontrarse en la misma.

  • Utilice el cifrado Wi-Fi® más seguro disponible.


Software

  • Utilice siempre el software más reciente para todos los dispositivos a fin de obtener nuevas funciones, correcciones y mejoras de ciberseguridad.

  • Mantenga sus dispositivos actualizados.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?