Problembehandlung
HUB
Problem |
Mögliche Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Beim Hinzufügen eines Geräts wird das Gerät zurückgewiesen oder nicht verbunden. |
Das Gerät wird vom System möglicherweise nicht unterstützt. |
Verwenden Sie nur die in Liste der Wiser-Geräte aufgeführten Geräte. |
Das Gerät kann keine Verbindung zum Hub herstellen. Nach 3-maliger Betätigung blinkt die Geräte-LED 30 Sekunden lang orange. |
Der Kopplungsmodus hat sich geändert. |
Drücken Sie die Reset-Taste am Gerät 3 Mal und halten Sie sie dann 20 Sekunden lang gedrückt, bis die LED rot blinkt. Das Gerät sollte im richtigen Modus neu gestartet werden. |
Wenn bei der Inbetriebnahme des Geräts Probleme auftreten, lesen Sie den Abschnitt zur Problembehandlung im Benutzerhandbuch des jeweiligen Geräts.
Siehe Liste der Wiser-Geräte für die Links zum Geräte-Benutzerhandbuch für jedes Gerät.