Guide de l'utilisateur du système Wiser Home (France) - 11

Sélection de l’emplacement de montage

La passerelle est le contrôleur du système et doit se trouver à portée de tous les appareils pour que le système fonctionne correctement.

L’emplacement idéal de la passerelle est déterminé par les éléments suivants :

  • Plan du bâtiment où le système est installé

  • Emplacement d’autres appareils qui seront utilisés dans le système

Instructions générales pour le montage de la passerelle et de l'appareil

En se reportant au diagramme, il est très important de localiser la passerelle (A) de façon aussi centrale que possible par rapport à la zone occupée par tous les appareils alimentés par le secteur (B), tels que les interrupteurs et les variateurs. La proximité d’appareils alimentés par batterie (C) doit également être prise en compte dans le contexte du conseil mentionné après le schéma.

SUGGESTION: Le capteur de mouvement alimenté par batterie dans le garage (D) est très éloigné de la passerelle. Cependant, le capteur peut se connecter à la passerelle via l’appareil alimenté par le secteur utilisé en tant qu’interrupteur d’éclairage de garage (E). Cela est dû au fait que les appareils alimentés par le secteur agissent également comme des extensions de réseau du système. Tenez-en compte lorsque vous décidez de l’emplacement de la passerelle.

Exigences de montage du PowerTag

Il est recommandé d’installer la passerelle Wiser (A) à moins de 3 mètres des appareils PowerTag (B) afin de garantir une bonne connexion.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?