SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-05

Modificación de la información de inicio de sesión Wi-Fi

Si ha realizado cambios en su Wi-Fi® doméstica, debe aplicar estos cambios en el Hub.

La aplicación Wiser detectará que se ha perdido la conexión con el hub y sugerirá soluciones.

Para cambiar la información Wi-Fi® en el Hub:

  1. Toque He cambiado mi router Wi-Fi (A).

La aplicación le guiará por el proceso para seleccionar una red Wi-Fi® e introducir la contraseña.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?