DUG_PowerTag-E_WH-09

Veiligheidsinformatie

Belangrijke informatie

Lees deze instructies aandachtig en bekijk de apparatuur om vertrouwd te raken met het apparaat, voordat u het probeert te installeren, bedienen, onderhouden of herstellen. De volgende bijzondere meldingen kunnen in deze handleiding of op de apparatuur verschijnen om te waarschuwen voor mogelijke gevaren of om uw aandacht te vestigen op informatie die een procedure verduidelijkt of vereenvoudigt.

De toevoeging van een van de symbolen aan een veiligheidslabel "Gevaar" of "Waarschuwing" geeft aan dat er een elektrisch gevaar bestaat dat persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben als de instructies niet worden opgevolgd.

Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor mogelijk persoonlijk letsel. Volg alle veiligheidsmeldingen die bij dit symbool worden geleverd om mogelijk letsel of dood te voorkomen.


GEVAAR
GEVAAR duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, zal resulteren in een ernstig of dodelijk letsel.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan resulteren in een ernstig of dodelijk letsel.
VOORZICHTIG
LET OP duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan resulteren in een licht of matig letsel.
LET OP
OPMERKING wordt gebruikt om te wijzen op praktijken die geen verband houden met een lichamelijk letsel.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?