DUG_Micromódulo interruptor de luz_WH-06

Selección de la localización del dispositivo

La aplicación Wiser Home le permite añadir su Puck a cualquier habitación (como sala de estar, dormitorio, cocina, etc.).
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > Micromódulo de interruptor > Localización (A) para asignar el Puck a una habitación existente o a una nueva habitación (B) y toque Enviar.
    SUGERENCIA: Si el dispositivo ya está asignado, puede eliminarlo de la habitación existente. Toque Eliminar de la habitación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?