DUG_Rauchmelder DC_WH-02

Einstellen der LED-Helligkeit

Sie können die LED-Helligkeit manuell auf Minimum und Maximum einstellen und auch die Wiser Home App verwenden.

LED-Helligkeit manuell ändern

  1. Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, drücken Sie die Test/Hush-Taste 3 Mal innerhalb von 2 Sekunden.

  2. Wenn die rote LED leuchtet, drücken Sie kurz die Test/Hush-Taste, um zwischen Min. und Max. LED-Helligkeit umzuschalten

  3. Drücken Sie die Test/Hush-Taste erneut 3 Mal innerhalb von 2 Sekunden kurz, um die Helligkeitsstufe zu speichern. Andernfalls können Sie 30 Sekunden warten, bis die Standby-LED erlischt. Dann wird die Helligkeitsstufe gespeichert.

LED-Helligkeit mit der App ändern

  1. Tippen Sie auf der Seite Übersicht auf .

  2. Abzweig Geräte > Rauchalarm > LED-Anzeige (A)

  3. Kurzes Drücken Setup/Reset Taste (S/R) am Gerät, um es vor der Änderung der Helligkeitsstufe zu aktivieren.

  4. Wählen Sie in der App eine der folgenden Optionen (B) aus:

    • Maximum

    • Minimum

  5. Tippen Sie auf OK.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?