DUG_PowerTag-E_WH-07

Tariffastsættelse

Du kan angive tariffer i appen Wiser Home for at tilgå dine energiomkostnings- og faktureringsdata.

Du kan indstille tariffen baseret på din kontrakttype:

  • Fast takst: Fast takst defineres som den faste takst for hele den periode, hvor elektriciteten leveres. Konfiguration - fast takst.

    Spidsbelastnings-/ikke-spidsbelastningstakst: Spidsbelastningstakst defineres som en takst, der er indstillet for en specifik tidsperiode, hvor det elektriske forbrug er højest. Ikke-spidsbelastningstakst er den tidsperiode, hvor efterspørgslen efter strøm er lavest. Det er beløbet, du betaler for hver enhed af el, der forbruges i den indstillede periode. Se Konfiguration - spidsbelastningstakst.

  • Ingen kontrakt: Eltaksten er ikke indstillet, der vises ingen oplysninger vedrørende regningen i appen.

    BEMÆRK: Som standard er indstillingen Ingen kontrakt angivet.
  • Afregningspris:

    VIGTIG: Afregningspris vises kun, hvis du har indstillet PowerTagen til Solenergi eller Solenergi og batteri, der leverer elektricitet til elnettet.
    Den elektricitet, der produceres fra solenergi eller solenergi og batterier, der ikke anvendes, eksporteres til elnettet. Du er berettiget til en betaling for den eksporterede elektricitet. Denne betaling kaldes en afregningspris.

    Se Konfiguration - afregningspris.
    BEMÆRK: Du kan se tarifdataene baseret på din lokale valuta.

Når PowerTag er idriftsat, og kontraktgrænsen er indstillet, får brugeren meddelelse om, at denne funktion er tilgængelig. Afregningsprisen vises på Hjem-siden.

  1. Tryk på Fortsæt.

  2. Læs funktionsopdateringen, og stryg for at navigere til næste skærm.

  3. Tryk på for at lukke overlejringsskærmbilledet.

    BEMÆRK: Hvis du ikke har konfigureret din tarif, vil der blive sendt en push-besked efter 2 uger og den sidste påmindelse efter 6 uger.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?