DUG_PowerTag-E_WH-07

Fijar tarifa

Puede fijar la tarifa en la aplicación Wiser Home para acceder a sus datos de costos de energía y facturación.

Puede ajustar la tarifa en función de su tipo de contrato:

  • Tarifa plana: La tarifa plana se define como una tasa fija para todo el período de tiempo de servicio de electricidad. Configuración de tarifa plana.

    Tarifa pico/valle: La tarifa pico se define como una tarifa establecida en un período específico en el cual el consumo eléctrico se encuentra en su nivel más alto. La tarifa valle es el período de tiempo en que la demanda de potencia está en su nivel más bajo. Es la cantidad que paga por cada unidad de electricidad consumida durante el período de tiempo establecido. Consulte Configuración de tarifa pico.

  • Sin contrato: La tarifa de electricidad no está establecida, no se mostrará información relacionada con la factura en la aplicación.

    NOTA: Por defecto, se establece la opción Sin contrato.
  • Tarifa regulada:

    IMPORTANTE: La tarifa regulada se mostrará solo si ha ajustado el PowerTag para Solar o Solar y batería que alimentan electricidad a la red.
    La electricidad generada en Solar y Solar y batería que no se usa se exporta a la red. Puede optar a un pago por la electricidad exportada. Este pago se denomina tarifa regulada.

    Consulte Configuración de tarifa regulada.
    NOTA: Puede ver los datos de la tarifa en su moneda.

Una vez que se activa el PowerTag y se establece la potencia contratada, el usuario recibe una notificación de que esta función está disponible. Configurar Tarifa aparece en la página de inicio.

  1. Pulse Continuar.

  2. Lea la actualización de la función y deslice para navegar a la siguiente pantalla.

  3. Pulse para cerrar la pantalla superpuesta.

    NOTA: Si no ha configurado su tarifa, se enviará una notificación push después de 2 semanas y el último recordatorio después de 6 semanas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?