DUG_Módulo de botão de pressão simples/duplo_WH-06

Definir o tempo de execução predefinido

Cada motor de estores varia no tempo que demora para concluir o movimento de abertura/fecho (ou seja, de uma ponta à outra). Deste modo, o tempo de abertura/fecho do estore deve ser determinado na aplicação.
Para determinar o tempo de execução padrão, abra/feche manualmente o estore.
  1. Registe o tempo que leva para abrir/fechar completamente o persiana.

  2. Registe o tempo que leva para rodar completamente as lâminas, da posição fechada para a posição aberta, para o obturador com ventiladores de inclinação.


Siga o procedimento de acordo com o seu tipo de persiana:
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?