DUG_Módulo soporte de tecla simple/tecla doble_WH-06

Persiana con lamas basculantes

  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Pulsar Dispositivos > Obturadores > Obturador con listones basculantes.
  3. Toque Duración de la apertura/Duración del cierre (A) e introduzca el tiempo de apertura/cierre de la persiana registrado.
  4. Toque (B) e introduzca la duración de la inclinación de lamas según la posición de inclinación.
    IMPORTANTE: El valor mínimo para definir el tiempo por defecto para la duración de la inclinación es 01,00 s. Si establece un valor inferior a 01,00 s, no se guardará.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?