DUG_Alarma de humo DC_WH-02

Silenciamiento de las alertas del dispositivo

Batería baja

Cuando la batería está baja, el LED de standby parpadea cada 48 s junto con un pitido. Silencie el indicador de batería baja durante 10 horas pulsando brevemente el botón de Prueba/Silencio una vez.

IMPORTANTE: El usuario debe sustituir el dispositivo en un plazo de 30 días a partir de la primera alerta.
NOTA: Siempre puede comprobar el nivel de batería actual en el panel de control.

Detección de fallos

Cuando se detecta un fallo del dispositivo, se producen 2 pitidos cada 48 s junto con el LED de standby parpadeando. Silencie el indicador durante 10 horas pulsando brevemente el botón de Prueba/Silencio una vez.

Consulte Solución de problemas .

Memoria de alarmas

En un grupo interconectado, el LED de standby del dispositivo activado parpadea una vez cada 2 s durante 72 horas después de que se haya detenido la alarma. Esto permite al usuario identificar el dispositivo que se ha activado debido a la presencia de humo o de una temperatura elevada. Pulse brevemente el botón de Prueba/Silencio una vez para detener el LED parpadeante durante 10 horas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?