DUG_PowerTag-E_WH-07

Aktivering af personliggjorte energiindsigter

Ved hjælp af Wiser Home-appen kan du aktivere personliggjorte energiindsigter for at overvåge oversigten over energi og sammenligningen mellem tilsvarende boliger og også vise energisparetips.
VIGTIG: For at aktivere personliggjorte energiindsigter skal du konfigurere én PowerTag som elnet (nettilslutning).
BEMÆRK:
  • Du får meddelelse om, at denne funktion er tilgængelig, når PowerTag er idriftsat.

  • Du kan aktivere denne funktion og oprette din Hjem-profil.

  • Du skal have mindst 1 måneds belastningsforbrugsdata for at få vist din energifordeling. Der sendes en push-besked til brugeren, når data er tilgængelige.

Sådan aktiveres personliggjorte energiindsigter:

  1. Tryk på Energi-dashboard > Indsigter på siden Hjem, og tryk derefter på opstartsbilledet (A).
    BEMÆRK: Luk ikke ved et uheld opstartsbilledet, da det vil tage 2 uger og en sidste påmindelse efter 6 uger at dukke op igen.
  2. Læs selvstudieoplysningerne, og tryk på Næste to gange, og tryk derefter på Lås op for Energiindsigter.
  3. Læs meddelelsen om beskyttelse af personoplysninger, og tryk på Aktivér på hver side.
    BEMÆRK: Godkendelse af samtykke er valgfrit.
  4. Når personliggjorte energiindsigter er aktiveret, modtager du en in-app-meddelelse, og du bliver straks bedt om at oprette en hjemmeprofil. Se Oprettelse af Hjem-profil.
    BEMÆRK: Du kan også navigere gennem in-app-meddelelsen, som modtages efter aktivering af personliggjorte energiindsigter, ved at trykke på .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?