System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 12

Träger für batteriebetriebene Geräte

Standardmäßig kann ein System mit einem Hub bis zu 20 batteriebetriebene Geräte unterstützen. wie Sensoren. Systeme, die auch netzgespeiste Geräte enthalten, können Folgendes unterstützen: zusätzliche batteriebetriebene Geräte.

Der Grund dafür ist, dass netzgespeiste Geräte im System auch als System-Netzwerk-Extender.

VORSCHLAG: Installation und Inbetriebnahme aller mit Netzstrom versorgten Geräte vor der Inbetriebnahme batteriebetriebene Geräte. Dies bietet maximale Hosting-Kapazität vor Hinzufügen der batteriebetriebenen Geräte.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?