DUG_PowerTag-E_WH-07

Configuration - tarif standard

Pour régler un tarif standard :
  1. Après avoir lu les informations d’intégration du tarif. Sur l’écran Tarif, appuyez sur Électricité.
    NOTE: Si vous avez déjà configuré vos paramètres de tarif, suivez la navigation dans le menu ci-dessous si vous devez modifier le tarif.
    Sur le Domicile page, plot > Gestion énergétique > Tarif > Électricité.
  2. Appuyez sur (A) et sélectionnez Standard.
    IMPORTANT:
    • La limite du contrat est déjà réglée lors de l’appairage du PowerTag principal comme réseau. Reportez-vous à la section Appairage de l’appareil principal.

    • Si vous souhaitez modifier la limite du contrat, passez à l’étape 3.

  3. Appuyez sur (B) pour régler la limite du contrat.
    La page Limite du contrat s’affiche.
    1. Sélectionnez votre limite du contrat (kVA/A/kW) dans le menu déroulant, puis appuyez sur et saisissez une valeur à l’aide du clavier numérique selon votre pays.

      Une fenêtre de notification s’affiche pour indiquer que la limite du contrat est utilisée par l’algorithme de gestion de l’antidéclenchement. Si elle n’est pas correctement définie, cela peut entraîner un dysfonctionnement et provoquer une coupure de courant.

      IMPORTANT: L’antidéclenchement s’applique uniquement si vous avez installé un chauffe-eau/une prise VE/Schneider Charge/EVlink Home Smart dans votre maison.
      For more details, refer to Anti-Tripping (Add Link).

    2. Appuyez sur Continuer si vous souhaitez poursuivre.
  4. Appuyez sur (C) et sélectionnez un type d’abonnement (D) (fait référence à des frais récurrents).
  5. Entrez une valeur dans le champ Coût (€) (E) et appuyez sur Enregistrer.
  6. Appuyez sur (F), saisissez un tarif de consommation standard dans le champ Tarif - €/kWh et appuyez sur Mise à jour.
  7. Appuyez sur Sauvegarder (G).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?