DUG_PowerTag-E_WH-07

Configuração - tarifa fixa

Para definir a tarifa fixa:
  1. Após ler as informações de inclusão na tarifa. No ecrã da Tarifa , toque em Eletricidade.
    NOTA: Se já tiver configurado as definições de tarifa, siga a navegação do menu abaixo se necessitar de modificar a taxa de tarifa.
    No Início página, toque > Gestão de Energia > Tarifa > Eletricidade.
  2. Toque (A) e selecionar Plano.
    IMPORTANTE:
    • O Limite do contrato já está definido ao emparelhar o principal PowerTag como Rede. Consulte Emparelhar o dispositivo principal.

    • Se pretender alterar o limite do contrato, avance para o passo 3.

  3. Toque em (B) para definir o limite do contrato.
    É apresentada a página Limite do Contrato.
    1. Selecione o seu limite do contrato (kVA/A/kW) (C) no menu pendente e, em seguida, toque em e introduza um valor, utilizando o teclado numérico de acordo com o seu país.

      Será apresentada uma janela de notificação indicando que o Limite do Contrato é utilizado pelo algoritmo de Gestão Antidisparo. Se for definido incorretamente, pode não funcionar como esperado e pode resultar no disparo da alimentação.

      IMPORTANTE: O Antidisparo só é aplicável se tiver instalado o Aquecedor de Água/Tomada VE/Schneider Charge/EVlink Home Smart na sua casa.
      For more details, refer to Anti-Tripping (Add Link).

    2. Toque em Continuar, se quiser continuar.
  4. Toque em (C) e selecione um tipo de assinatura (D) (refere-se a uma taxa corrente).
  5. Introduza um valor no campo Custo (€) (E) e toque em Definir.
  6. Toque em (F), introduza uma tarifa fixa de consumo no campo Tarifa - €/kWh e toque em Atualizar.
  7. Toque em Guardar (G).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?