DUG_PowerTag-E_WH-07

Konfigurera – fast taxa

Så här anger du en fast taxa:
  1. Efter att ha läst den inledande informationen om tariffen. På skärmen Tariff trycker du på Elektricitet.
    OBS: Om du redan har konfigurerat dina tariffinställningar följer du navigeringsmenyn nedan om du behöver ändra tariffens taxa.
    På sidan Hem trycker du på > Energihantering > Tariff > Elektricitet.
  2. Tryck på (A) och välj Fast.
    VIKTIG:
    • Kontraktsgräns har redan angetts vid parkoppling av den primära PowerTag som Nät. Se Parkoppla huvudenheten.

    • Om du vill ändra kontraktsgränsen går du vidare till steg 3.

  3. Tryck på (B) för att ange kontraktsgränsen.
    Sidan Kontraktsgräns visas.
    1. Välj din kontraktsgräns (kVA/A/kW) i rullgardinsmenyn och tryck sedan på och ange ett värde med knappsatsen enligt ditt land.

      Ett aviseringsfönster indikerar att kontraktsgränsen används av algoritmen för lastbalansering. Om den är felaktigt inställd kanske den inte fungerar som förväntat och kan leda till strömavbrott.

      VIKTIG: Anti-Tripping gäller endast om du har installerat varmvattenberedare/EV-uttag/Schneider Charge/EVlink Home Smart i hemmet.
      For more details, refer to Anti-Tripping (Add Link).

    2. Tryck på Fortsätt om du vill fortsätta.
  4. Tryck på (C) och välj en abonnemangstyp (D) (avser återkommande avgift).
  5. Ange ett värde i fältet Kostnad (€) (E) och tryck på Ställ in.
  6. Tryck på (F), ange en fast taxa för förbrukning i fältet Taxa – €/kWh och tryck Uppdatera.
  7. Tryck på Spara (G).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?