DUG_PowerTag-E_WH-07

Configuratie - (piekuur-/daluur-) tarief

Piektarief instellen:
  1. Na het lezen van de introductie-informatie over tarieven. Op het scherm Tarief , tik op Elektriciteit.
    OPMERKING:
    • Als u uw tariefinstellingen al hebt geconfigureerd, volg dan deze menunavigatie als u wijzigingen dient aan te brengen:

    • Op de pagina Home, tik op > Energiebeheer > Tarief > Electriciteit.

  2. Tik op (A) en selecteer Gebruikstijd (piek-/ daluren).
    BELANGRIJK: Contractlimiet is al ingesteld bij het koppelen van de hoofd- PowerTag als Net. Raadpleeg Hoofdapparaat koppelen. Als u de contractlimiet wilt wijzigen, ga dan verder naar stap 3.
  3. Tik op (B) om de contractlimiet in te stellen.
    1. Selecteer uw contractlimiet (kVA/A/kW) in het keuzemenu, en tik vervolgens op en voer een waarde in met het toetsenbord in overeenstemming met uw land.

      Er wordt een meldingsvenster gegenereerd waarin wordt aangegeven dat de contractlimiet wordt gebruikt door het ‘Anti-Tripping Management’-algoritme. Als het verkeerd is ingesteld, werkt het mogelijk niet zoals verwacht en kan dit ertoe leiden dat de stroom uitschakelt.

      BELANGRIJK: Anti-Tripping is alleen van toepassing als u een boiler/EV-stopcontact/Schneider-laadpaal/EVlink Home Smart in uw huis hebt geplaatst.
      For more details, refer to Anti-Tripping (Add Link).

    2. Tik op Doorgaan, als u wenst verder te gaan.
  4. Tik op (C) en selecteer een type Vaste kosten (verwijst naar periodieke abonnementskosten) -Jaarlijks, Maandelijks, Wekelijks, Dagelijks.
  5. Voer in het veld Kosten (€) een waarde voor vaste kosten in en tik op Instellen.
    OPMERKING: De Vaste kosten worden toegepast om de basiskosten van de elektrische service te recupereren, onafhankelijk van hoeveel energie wordt gebruikt. Deze kosten zijn elektriciteitskosten die niet veranderen, ongeacht hoeveel elektriciteit u gebruikt. Dit bedrag staat vast in uw elektriciteitsrekeningen.
  6. Tik op (D), voer een piektarief voor verbruik in het veld Tarief - €/kWh in en tik op Updaten.
  7. Tik op Een tarief toevoegen.
  8. Voer de naam van het tarief in het tekstveld in (E).
  9. Voer een doelwaarde in het veld Tarief - €/kWh in (F) en tik op Toevoegen (G).
    OPMERKING: Er kunnen maximaal 5 extra tarieven worden toegevoegd.
  10. Tik op Een planning toevoegen (H) om het tijdsbestek in te stellen.
  11. Voer in het veld NAAM een naam voor de planning in. Bijvoorbeeld Weekendtarief.
  12. Selecteer in het veld DAGEN de weekdagen om de planning toe te passen.
  13. Tik om Starttijd en Eindtijd in te stellen.
  14. Tik en selecteer een TYPE TARIEF.
    BELANGRIJK: Het is noodzakelijk om daluren voor elke dag volgens planning in te stellen (I) anders kunt u uw tariefdetails niet opslaan.
  15. Tik op Toevoegen en tik vervolgens op Opslaan.
    SUGGESTIE: U kunt meerdere planningen aanmaken door te tikken op Een planning toevoegen.
    OPMERKING: Vermijd het toewijzen van dezelfde datum en tijd aan meer dan een planning om conflicten te voorkomen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?