DUG_PowerTag-E_WH-07

Configurar - taxa (pico/fora de pico)

Para definir a taxa de pico:
  1. Após ler as informações de inclusão na tarifa. No ecrã da Tarifa , toque em Eletricidade.
    NOTA:
    • Se já tiver configurado as definições de tarifa, siga esta navegação no menu caso necessite de efetuar alterações:

    • Na página Principal, toque em > Gestão de Energia > Tarifa > Eletricidade.

  2. Toque em (A) e selecione Horário de utilização (horas de ponta/fora de horas de ponta).
    IMPORTANTE: O Limite do contrato já está definido ao emparelhar o principal PowerTag como Rede. Consulte Emparelhar o dispositivo principal. Se pretender alterar o limite do contrato, avance para o passo 3.
  3. Toque em (B) para definir o limite do contrato.
    1. Selecione o seu limite do contrato (kVA/A/kW) (C) no menu pendente e, em seguida, toque em e introduza um valor, utilizando o teclado numérico de acordo com o seu país.

      Será apresentada uma janela de notificação indicando que o Limite do Contrato é utilizado pelo algoritmo de Gestão Antidisparo. Se for definido incorretamente, pode não funcionar como esperado e pode resultar no disparo da alimentação.

      IMPORTANTE: O Antidisparo só é aplicável se tiver instalado o Aquecedor de Água/Tomada VE/Schneider Charge/EVlink Home Smart na sua casa.
      For more details, refer to Anti-Tripping (Add Link).

    2. Toque em Continuar, se quiser continuar.
  4. Toque em (C) e selecione um tipo de Encargos fixos (refere-se a taxa corrente) -Anual, Mensal, Semanal, Diário.
  5. Insira um valor de encargo fixo no campo Custo (€) e toque em Definir.
    NOTA: Os Encargos fixos são aplicados para recuperar o custo básico do serviço de eletricidade, independentemente da quantidade de energia utilizada. Estes custos são custos de eletricidade que não mudam, independentemente da quantidade de eletricidade que usa. Este montante é fixo nas suas faturas de eletricidade.
  6. Toque em (D), introduza a taxa de pico de consumo no campo Tarifa - €/kWh (F) e toque Atualizar.
  7. Toque em Adicionar uma taxa.
  8. Introduza o nome da taxa no campo de texto (E).
  9. Introduza um valor alvo no campo Taxa - €/kWh (F) e toque em Adicionar (G).
    NOTA: Podem ser adicionadas, no máximo, 5 taxas adicionais.
  10. Toque em Adicionar um horário (H) para definir o intervalo de tempo.
  11. Introduza um nome do horário no campo NOME. Exemplo, tarifa de fim de semana.
  12. Selecione os dias da semana no campo DIAS para aplicar o horário.
  13. Toque em para definir a Hora de início e a Hora de conclusão.
  14. Toque em e selecione um TIPO DE TAXA.
    IMPORTANTE: É necessário definir as horas de baixa carga para cada dia por horário (I), caso contrário, não poderá guardar os detalhes das tarifas.
  15. Toque em Adicionar e depois tocar Guardar.
    SUGESTÃO: Pode criar vários horários tocando em Adicionar um horário.
    NOTA: Evite atribuir a mesma data e hora a mais do que um horário para evitar conflitos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?