DUG_PowerTag-E_WH-07

Konfiguration – (högtrafik/lågtrafik) taxa

Så här ställer du in maxpris:
  1. Efter att ha läst den inledande informationen om tariffen. På skärmen Tariff trycker du på Elektricitet.
    OBS:
    • Om du redan har konfigurerat dina tariffinställningar följer du den här menynavigeringen om du behöver göra ändringar:

    • På sidan Hem trycker du på > Energihantering > Tariff > Elektricitet.

  2. Tryck på (A) och välj Tidpunkt för användning (högtrafik/lågtrafik).
    VIKTIG: Kontraktsgräns har redan angetts vid parkoppling av den primära PowerTag som Nät. Se Parkoppla huvudenheten. Om du vill ändra kontraktsgränsen går du vidare till steg 3.
  3. Tryck på (B) för att ange kontraktsgränsen.
    1. Välj din kontraktsgräns (kVA/A/kW) i rullgardinsmenyn och tryck sedan på och ange ett värde med knappsatsen enligt ditt land.

      Ett aviseringsfönster indikerar att kontraktsgränsen används av algoritmen för lastbalansering. Om den är felaktigt inställd kanske den inte fungerar som förväntat och kan leda till strömavbrott.

      VIKTIG: Anti-Tripping gäller endast om du har installerat varmvattenberedare/EV-uttag/Schneider Charge/EVlink Home Smart i hemmet.
      For more details, refer to Anti-Tripping (Add Link).

    2. Tryck på Fortsätt om du vill fortsätta.
  4. Tryck på (C) och välj en fast avgiftstyp (avser återkommande avgift) -Årligen, Månadsvis, Varje vecka, Dagligen.
  5. Ange ett fast avgiftsvärde i fältet Kostnad (€) och tryck på Ställ in.
    OBS: Fasta avgifter används för att återvinna den grundläggande kostnaden för eldrift, oberoende av hur mycket energi som används. Dessa avgifter är elkostnader som inte ändras oavsett hur mycket elektricitet du använder. Detta belopp är fast i dina elräkningar.
  6. Tryck på (D), ange en hög taxa för förbrukning i fältet Taxa – €/kWh och tryck Uppdatera.
  7. Tryck på Lägg till ett pris.
  8. Ange namnet på priset i textfältet (E).
  9. Ange ett målvärde i fältet Pris - €/kWh (F) och tryck på Lägg till (G).
    OBS: Maximalt fem ytterligare priser kan läggas till.
  10. Tryck på Lägg till ett schema (H) för att ange period.
  11. Ange ett schemanamn i fältet NAMN, till exempel Helgpris.
  12. Välj veckodagarna i fältet DAGAR för att tillämpa schemat.
  13. Tryck på för att ange Starttid och Sluttid.
  14. Tryck på och välj en PRISTYP.
    VIKTIG: Det är nödvändigt att ställa in timmar med lågtrafik för varje dag per schema (I), annars kommer du inte att kunna spara dina tariffuppgifter.
  15. Tryck på Lägg till och sedan på Spara.
    FÖRSLAG: Du kan skapa flera scheman genom att trycka på Lägg till ett schema.
    OBS: Tilldela inte samma datum och tidpunkt till mer än ett schema för att undvika konflikter.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?