DUG_Módulo soporte de tecla simple/tecla doble_WH-06

Datos técnicos

Elementos indicadores:

1, 2 LED respectivamente (estado y orientación)

Elementos de mando:

2, 4 pulsadores respectivamente

Frecuencia de funcionamiento:

de 2405 a 2480 MHz

Potencia de radiofrecuencia máx. transmitida:

<10 mW

Protocolo de comunicación:

Certificación Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?