DUG_détecteur de fumée DC_WH-02

Test de l’appareil individuel

IMPORTANT:
  • Testez l’appareil une fois par mois pour vérifier son bon fonctionnement.

  • Si le détecteur de fumée est installé dans une maison mobile, testez-le toutes les semaines et avant chaque trajet.

Appuyez sur le bouton Test/Silence de chaque appareil pendant plus de 3 s jusqu’à ce qu’une alarme se déclenche. Si l’alarme ne se déclenche pas, soit la pile est faible, soit il y a d’autres problèmes techniques. Reportez-vous au chapitre Dépannage du détecteur de fumée à pile.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?