DUG_détecteur de fumée DC_WH-02

Test de l’appareil/des appareils interconnecté(s)

Il est possible de tester simultanément tous les appareils dans un réseau interconnecté en une seule opération.
  1. Sélectionnez un appareil interconnecté.
  2. Appuyez sur le bouton Test/Silence et maintenez-le enfoncé pendant plus de 10 s jusqu’à ce qu’une alarme se déclenche sur tous les appareils interconnectés.

  3. Si aucune alarme n’est déclenchée sur les appareils interconnectés, vérifiez si la distance entre chaque appareil est conforme aux spécifications. Vérifiez également que l’appareil est en marche et fonctionne correctement. Reportez-vous au chapitre Dépannage du détecteur de fumée à pile.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?