DUG_PowerTag-E_WH-07

Udløsende meddelelser og alarmer

Med Wiser Home-appen kan du indstille alarmer til at meddele belastningers overforbrug eller manglende forbrug.
BEMÆRK: Hver enhed kan have én alarm, der hedder overforbrug og én, der hed manglende forbrug.
Sådan indstilles alarmerne:
  1. På siden Hjem trykkes på .
  2. Tryk Konto > Meddelelser og alarmer.
  3. Tryk Opret en ny alarm (A) og vælg en alarmtype (B).
  4. Vælg en enhed fra listen (C), og tryk på Næste.
  5. Aktivér vippekontakten (D) for at indstille alarmen.
  6. Tryk (Watt), og angiv en værdi for at indstille en strømgrænse.
  7. Tryk (i løbet af) skal du vælge en tidsgrænse og trykke på Indstil (E).
  8. Tryk på Gem.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?