DUG_PowerTag-E_WH-07

Meldingen en alarmen activeren

Met behulp van de Wiser Home-app kunt u alarmen instellen om oververbruik of geen verbruik van belastingen te melden.
OPMERKING: Elk apparaat kan één alarm hebben voor oververbruik en één voor geen verbruik.
Alarmen configureren:
  1. Op de Homepagina, tik op .
  2. Tik op Account > Meldingen en alarmen.
  3. Tik opMaak een nieuw alarm aan (A) en selecteer een type alarm (B).
  4. Selecteer een apparaat uit de lijst (C) en tik op Volgende.
  5. Schakel de schuifknop (D) in om het alarm in te stellen.
  6. Tik op (Watts) en voer een waarde in om een vermogenslimiet in te stellen.
  7. Tik op (Gedurende), selecteer een tijdslimiet en tik op Instellen (E).
  8. Tik op Opslaan.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?