Dépannage
Symptôme |
Cause possible |
Solution |
---|---|---|
Le capteur déclenche l’automatisation / la programmation, mais n’affiche pas l’état sur l’application. |
Le capteur peut faire l’objet d’une mise à jour du micrologiciel OTA (over-the-air). |
Attendez la fin de la mise à jour du micrologiciel, puis vérifiez que le capteur signale l’état. NOTE: La mise à jour
du micrologiciel s’exécute en arrière-plan.
|
La LED clignote en orange avec un bip sonore. |
La pile du capteur est faible ou vide. |
Remplacez la pile de l’équipement NOTE: Une fenêtre
pop-up de notification s’affiche sur l’application.
|