Fehlerbehebung
Problem |
Mögliche Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Steckdose schaltet sich nicht ein. |
Die Steckdose ist beschädigt, oder es kann ein Alarm auftreten, wenn die LED rot blinkt. |
Schalten Sie zunächst die Steckdose aus und wieder ein und prüfen Sie, ob sie danach funktioniert. Wenn die Steckdose noch nicht funktioniert, können Sie sie austauschen. |
Der Benutzer kann den Ausgang weder lokal noch aus der Ferne einschalten, bis der Alarm gelöscht wurde. LED blinkt schnell ROT. |
Löschen Sie die Alarme der Steckdose. |
Um den Alarm zu löschen, halten Sie den Taster 4 Sekunden lang gedrückt. Nach 4 Sekunden hört das Blinken auf und der Alarm wird gelöscht. Sie können die Steckdose erneut verwenden. HINWEIS: Vor dem Löschen des Alarms sollten Sie die Ursachen
für die Überlast/Überhitzung beheben.
|