DUG_System M y Sistema D SSO_WH-05

Solución de problemas

Síntoma

Posible causa

Solución

La toma de corriente no se enciende.

La toma de corriente está rota o podría ser una alarma si el LED parpadea en rojo.

En primer lugar, apague y vuelva a encender la toma de corriente y, a continuación, compruebe si funciona. Si sigue sin funcionar, puede sustituir la toma de corriente.

El usuario no puede encender la salida local ni remotamente hasta que se borre la alarma.

El LED parpadea rápidamente en ROJO.

Borre las alarmas de la toma de corriente.

Para borrar la alarma, mantenga pulsado el pulsador durante 4 segundos. Una vez transcurridos 4 segundos, el parpadeo se detendrá y la alarma se borrará. Podrá utilizar la toma de corriente de nuevo.

NOTA: Antes de borrar la alarma, debe solucionar el motivo por el que se ha producido la sobrecarga/temperatura por seguridad.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?