DUG_Módulo para pulsador, 1 o 2 teclas_WH-05

Solución de problemas

Causa

Solución

Interruptor  

El dispositivo no está preparado para vincularse después de que se haya eliminado de la aplicación

Restablecimiento a los valores predeterminados de fábrica.

   
Regulador  

No es posible aumentar la luminosidad

  • Reduzca o aumente la carga

  • Deje que se enfríe el pulsador en caso de sobrecalentamiento

  • Cambie la carga (si la carga es incompatible con el regulador)

No es posible la conexión

  • Deje que se enfríe el pulsador en caso de sobrecalentamiento

  • Reduzca la carga

  • Cambie la carga

  • Verifique el cableado

Parpadeo con brillo mínimo

  • Aumente el brillo mínimo (si el parpadeo persiste, instale un dispositivo de corrección de carga de 31LCDA)

  • Cambie la carga (si el brillo mínimo es insuficiente)

  • Ajuste el modo LED RL (se recomienda utilizar el 10 % de la carga nominal para evitar el sobrecalentamiento del regulador)

Parpadeo

  • Cambie la carga

  • Ajuste el modo LED RL (se recomienda utilizar el 10 % de la carga nominal para evitar el sobrecalentamiento del regulador)

Escasa capacidad de regulación

  • Cambie el rango de atenuación

  • Ajuste el modo LED RL (se recomienda utilizar el 10 % de la carga nominal para evitar el sobrecalentamiento del regulador)

  • Cambie la carga (si la carga es incompatible con el regulador)

   
Persiana  

Sin movimiento de la persiana ni movimiento de la persiana no controlado

  • Revise la fuente de alimentación

  • Cambie la carga

  • Cambie el cableado

Causa

Posible causa

Solución

El dispositivo no puede conectarse con el Hub. Después de accionarlo 3 veces, el LED del dispositivo parpadea en rojo/verde durante 30 s.

NOTA: Esto no se aplica a los nuevos modelos Zigbee®
.

El modo de vinculación ha cambiado.

  1. Restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica.
  2. Después del restablecimiento, accione 4 veces la esquina superior derecha del interruptor y luego manténgalo accionado durante 20 s hasta que el LED parpadee en rojo.

    El dispositivo debe reiniciarse en el modo correcto.

  3. Después del reinicio, accione 3 veces la esquina superior derecha del conmutador para iniciar el modo de vinculación.

    El LED parpadea en color naranja.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?