Solución de problemas

Síntoma

Posible causa

Solución

El LED pasa a ámbar fijo.

Error de radiofrecuencia en el sistema Wiser. El relé de caldera no puede comunicarse con el sistema Wiser.

Compruebe que el Wiser Hub esté encendido y dentro del alcance del relé de caldera.

El LED pasa a rojo fijo.

Error de interfaz en el sistema Wiser. El relé de caldera no puede comunicarse con la caldera a través de la interfaz digital.

Compruebe que la caldera esté encendida y que los cables estén conectados entre la caldera y el relé de caldera.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?