DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Solución de problemas

Problema Solución/acción

La alarma de humo no emite un sonido de alarma cuando se prueba.

  1. Confirme que el interruptor de encendido está en la posición ON o que la alarma de humos está correctamente instalada. Si no está seguro, retire y vuelva a instalar la alarma de humo.

  2. Pulse el botón de Prueba/Silencio hasta que se emita un sonido de alarma. No presione consecutivamente.

  3. Si el problema persiste o si tiene dudas sobre la garantía, póngase en contacto con el centro de atención al cliente.

La alarma de humo emite un pitido y el LED de standby parpadea cada 48 s

La batería puede estar baja o agotada. Sustituya la alarma de humo.

La alarma de humo emite dos pitidos y el LED de standby parpadea cada 48 s

  1. Limpie la alarma de humo. Consulte la sección Mantenimiento.

  2. Si el problema persiste o si tiene dudas sobre la garantía, póngase en contacto con el centro de atención al cliente.

La alarma de humo emite un sonido de alarma de forma inesperada sin humo, vapor ni alta temperatura.

  1. Identifique la alarma de humo activada, que se indica mediante un LED de standby parpadeante y 3 pitidos cada 4 s.

  2. Pulse el botón de Prueba/Silencio para pausar el sonido de alarma. El dispositivo interconectado deja de emitir alarmas en un plazo de 10 s.

  3. Limpie la alarma de humo. Consulte la sección Mantenimiento.

  4. Vuelva a instalar la alarma de humo y pruébela.

  5. Si el problema persiste o si tiene dudas sobre la garantía, póngase en contacto con el centro de atención al cliente.

IMPORTANTE: Después de un evento de alarma, la alarma de humo activada es la alarma de humo cuyo LED de standby parpadea cada 2 s. Identifique la alarma de humo y siga los pasos 3 a 5.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.