DUG_Wiser Plug_WH-10

Über das Gerät

Der Wiser Smart Plug (im Folgenden der Plug) verfügt über einen Drucktaster, mit dem Sie Ihre Elektrogeräte manuell ein- und ausschalten oder über die Wiser Home App steuern können. Er versorgt das mit ihm verbundene Elektrogerät mit Strom. Der Plug funktioniert in jeder Wandsteckdose, in die er eingesteckt wird. Die Wandsteckdose muss eingeschaltet werden, damit sie funktioniert.

Der Plug dient als Funkfrequenz-Signalbereichserweiterung zur Fernsteuerung Ihrer Elektrogeräte. Er verfügt über eine integrierte Funkfrequenz-Signalbereichserweiterung, die die Verbindung zu Geräten ermöglicht, die weiter vom Wiser Hub entfernt sind.

Vorteil der Verwendung des Plugs:

  • Sie können mehrere Zeitpläne konfigurieren, um den Plug ein-/auszuschalten.

  • Sie können eine Benachrichtigung bei hohem oder niedrigem Stromverbrauch einstellen.

Merkmale des Plugs:

  • Mobile oder manuelle Steuerung jederzeit und überall mit der Wiser App

  • Funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant und Siri

Darstellung der Bedienelemente

A. Ein/Aus-Taste

    QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

    War das hilfreich für Sie?