Guide d’utilisation du système Wiser Home (France) - 10

Mode Absence

Le mode Absence est conçu pour placer votre maison dans un état sensible lorsque vous partez pour des périodes prolongées (p. ex. lorsque vous êtes absent pour le week-end).

Le réglage par défaut du mode Absence consiste à régler la température cible de toutes les pièces de votre domicile à 16 °C.

Vous pouvez modifier la valeur cible et même ajouter des appareils et leur comportement au mode Absence.

Sur l’écran Automatismes (A) :

  1. Appuyez sur Mode Absence (B) pour activer ou désactiver le mode Absence.

Si le mode Boost est actif, le mode Absence diminue la température cible de tous les radiateurs boostés, si la valeur de Boost est supérieure à la valeur du mode Absence.

Vous pouvez régler la température cible et activer/désactiver l’appareil dans le menu Paramètres - Mode Absence.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?