SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-04

Wiser Home AI

O Wiser Home AI é uma funcionalidade que permite aos utilizadores poupar custos de eletricidade ao registar dispositivos de alta energia como . É utilizado com tarifas variáveis, tais como tarifas de pico/fora de pico, e depende dos utilizadores para responder a perguntas de rotina. A lA cria programações inteligentes para os dispositivos registados e limita a utilização destes dispositivos quando os preços da eletricidade são elevados, ao mesmo tempo que segue os hábitos dos utilizadores. Adapta os últimos 30 dias de dados de consumo da Rede.

  • As poupanças em eletricidade ascendem aos 10%

  • Se tiver instalado e configurado painéis solares na sua casa, antes de optar pelo Wiser Home AI, pode poupar até 50% na sua fatura de eletricidade.

  • As suas poupanças serão monitorizadas numa base diária, mensal e anual.

IMPORTANTE:
  • O sistema de Inteligência Artificial aprende sozinho e beneficia de dados históricos sobre o consumo de eletricidade. Já pode otimizar até certo ponto, sem dados pré-existentes, e o seu desempenho irá melhorar significativamente ao longo do tempo.

  • Enquanto esta funcionalidade estiver ativa, as programações do Wiser Home AI substituem as programações personalizadas.

  • Pode registar até dois dispositivos diferentes - 1 dispositivo VE e 1 Aquecedor de água.

Dispositivos suportados:

  • Micromódulo potência (Aquecedor de água)

  • EVLink Home Smart

  • Schneider Charge

Pré-requisito

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?